This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62826:PSM 下的纹波测试结果

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62826
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847761/tps62826-ripple-test-result-in-psm

器件型号:TPS62826

您好!

这适用于光学模块。 我发现许多新的光学模块都在寻找新的2A+解决方案、尤其是56G PAM 处理器。 客户希望在省电模式下检查 TPS62826的纹波。 我认为在省电模式下纹波不会变大。 我需要比较 PFM 和 CCM 以支持我的测试结果。 我们的 AE 能否在以下情况下提供测试结果? 我在 Webench 中进行了仿真、PFM 和 PWM 模式下的纹波低于10mV。 最好将纹波测量结果添加到数据表中。

             VIN=3.3V VOUT=1V (其它电压也正常) Iout 为50mA、100mA 和2A   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仿真值没有问题。 如果您需要测试数据,可以通过电子邮件与我联系: a-furio@ti.com

    我将关闭此帖子、因为我们将通过电子邮件继续。