请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 各位专家、您好!
我的客户使用 的是 BQ25703A、我们对如何在快速充电完成后知道有疑问。
最初、当寄存器21h 的 IN_PCHRG 位达到0时、我们将判断快速充电是否结束。
但是、当我们检查实际操作时、我们通过寄存器04h/05h 设置电池电压。
当电压达到 MaxChargeVoltage 且没有充电电流流动时、IN_PCHRG 仍然没有变为0。
您能否帮助支持如何检测快速充电完成的情况?
谢谢你。
林信宇