This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 表33输入电压寄存器问题。

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847689/bq25703a-bq25703a-table-33-input-voltage-register-question

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25703

你(们)好   

我们检查    了 BQ25703A 的输入电压寄存器设置。

数据表  表表33说明   

复位= VBUS-1.28V   

如果输入电压下降超过 InputVoltage 寄存器允许的值、则器件进入 DPM 并降低
充电电流。 默认偏移电压比空载 VBUS 电压低1.28V。 直流失调电压为3.2V
(0000000)。

我们想知道     该电阻器位的默认值  (0000000) 。

什么剂量意味   着“  默认偏移电压为1.28V ” ?  

但 数据表说明复位值  为" 0b"  

您能 告诉 我们这两个偏移之间的关系吗?  

此输入电压电阻器的平均默认偏移值是否为 3.2V+1.28V ?   

哪一项是正确的???   

 

注意事项

三月贾斯珀 ( 日本旅游)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、三月、

      1.28V 默认值意味着在上电时、BQ25703将检测输入 VBUS 电压并将 VINDPM 值设置为 VBUS-1.28V。 该值将自动编码为 REG 3D [13:6]位设置。

      3.2V 偏移用于该 REG 3D 设置。 例如 REG 3D[13:6]=00000000 、然后 VINDPM=3.2V。  

      VINDPM=3.2V+ REG 3D *64mV (LSB)。  

    此致

    三国