大家好、我希望使用 高电压 MOSFET (例如、IXTF02N450)、我有以下问题:
TI 隔离式栅极驱动器适合的应用。 负载为容性负载(大约10pF) 、负载电流为7-15mA、
2.开关频率为10kHz .
谢谢
Anandu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Anandu、
我们提供快速搜索功能、可帮助缩小搜索范围。
您首先需要决定您是需要基础型隔离还是增强型隔离。
然后、转到
并单击相应的 Propate 链接。 然后、您将在此处找到快速搜索工具。
例如、以下链接指向增强型隔离式栅极驱动器的链接: http://www.ti.com/power-management/gate-drivers/isolated-gate-drivers/products.html#p740=700;3500
请告诉我这是否回答了您的问题。
Anandu、您好!
8500V 是您的工作电压吗? 我们的增强型驱动器的隔离耐受电压 VISO 为5700Vrms 或8061Vpk。 要为您的应用增加隔离、您可以将数字隔离器与增强型或基础型隔离驱动器配对使用、以将隔离级别提高到您的规格。 请访问数字隔离器 网站 并搜索其产品。 首先、您可以查看 ISO7821FDWW 以了解其是否符合您的要求。
ISO5451的输出电流可能高于您的要求、并且具有集成的短路保护和故障反馈功能。 如果您需要这些集成功能、ISO5451 (基本)或 ISO5851 (增强型)是不错的选择。 对于更小的封装和更简单的驱动器、我建议使用具有+2.4A/-1.1A 驱动强度和集成米勒钳位的 UCC5310MCD (Basic)或 UCC5310MCDW (增强型)。
此致、
Audrey