This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:ICO (输入电流优化器)描述在哪里 BQ25703A 数据表?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847659/bq25703a-where-is-ico-input-current-optimizer-description-bq25703a-data-sheet

器件型号:BQ25703A

你(们)好  

我们的客户对 ICO 功能 BQ25703A 有疑问。

但很冷、我在  数据表中找不到 ICO 说明。

您能告诉我们 BQ25703A 的 ICO 功能吗?  

谢谢、尊重

三月贾斯珀 ( 日本旅游 )  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、三月:    

       ICO 算法用于设置输入电流限制、以便从输入源中提取最大功率而不使其过载。 bq2570x 上的输入电流限制可通过外部 ILIM_HIZ 电阻器或 IIN_HOST 寄存器进行设置,以匹配适配器的额定电流。 当使用高阻性电缆连接适配器时、ICO 算法会找到最佳的输入电流限制以防止适配器过载。

        下面 是 bq25700EVM 电路板上 ICO 操作的示波器捕获、此电路板具有 VBAT>VMINSYS。 输入电流限制从500mA 开始、然后以50mA 的步长递增、直到达到 VINDPM 阈值。 然后、IC 以200mA 的步长降低输入电流限制、以确保器件退出 VINDPM 模式。  

       

    此致

    三国