This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:LM5117:在 LM5117 UVLO 之后、LM5117的输出无法开启

Guru**** 2576015 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825283/lm5117-lm5117-after-lm5117-uvlo-the-output-of-lm5117-can-not-upon

器件型号:LM5117

尊敬的 TI 专家:

我们使用 LM5117作为降压控制 器、并使用58V 输入和24V 输出。 电路图和测试波形如下:

通道2的输入电压为58V、通道1的输出电压为24V。 输入欠压点设置为29V。

输入电压降至欠压点后、输出电压只能为13V 或4V。

请帮助分析此问题的原因、以及需要修改哪些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kane、

    您设计的输出电流是多少?

    请分享完整的示波器快照。 我不确定 GND 在哪里以及电压是多少。

    另请共享布局。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    我假设此示波器屏幕截图是输入电压和输出电压、请确认。 此外、请为此设计发送已完成的快速入门计算器 Excel 文件(您可以在产品文件夹中找到)-这允许我们查看组件选择。

    我们还应查看布局(检查反馈电阻器是否靠近 FB 引脚、CS 滤波器组件是否靠近 CS 和 CSG 引脚、输入电容器是否靠近 FET 等)

    以下是有关原理图的一些注释:

    1. 用于电流感应的44ns 滤波器时间常数有点高-尝试20ns。
    2. 将 LO 栅极电阻更改为0欧姆。
    3. 使用100nF 引导电容器。
    4. RES 引脚上只应安装一个组件(GND 电容或 VCC 电阻)。
    5. 出于测试目的、移除外部 VCC 连接(在24V 电源供电的情况下、节能效果不会太好)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的回复,我会尝试一下;

    如果有任何问题、我将向您提供反馈!