This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192I:有关 CE 引脚以及开关电感器和输出电容器值的问题

Guru**** 2630555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24192I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845657/bq24192i-questions-about-ce-pin-and-the-values-of-switching-inductor-and-output-capacitor

器件型号:BQ24192I

1、为什么即使 通过拉高/CE 引脚禁用芯片、仍有开关波形?

2.如果开关电感= 1uH、输出电容= 10uF、则电池不存在时、输入电流将约为30mA。

  如果选择这些值作为 BQ24192i EVM 设计(2.2uH 和 2*10uF)、则在没有电池的情况下、输入电流将大约为2~3mA。

  为什么是这样?

非常感谢您的解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于1、/CE 是充电禁用、它仅禁用通过内部电池 FET Q4从 SYS 流向 BAT 的充电电流。  充电器的降压 转换器     在 SYS 上提供较高的最小系统电压或电池电压 、除非 HiZ 寄存器位设置为1且 BATFET 禁用位设置为1。

    对于2,电感电流和输出电压纹波将更小,2.2uH 和2*10uF,但我不会期望输入电流相差10倍。  在没有 SYS 负载且没有电池的情况下运行时、输入电流将在 DCM 或 PFM 模式下进行脉冲。  与2.2uH 和2*10uF 相比、输入电流表可能无法使用1uF 和10uF LC 正确测量。  下面的应用手册解释了与 PFM 相关的问题以及如何添加一个大输入电容器来平均脉冲。

    http://www.ti.com/lit/an/slva236a/slva236a.pdf

    此致、

    Jeff

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

       我对1uH+10uF 和2.2uH+20uF 使用了相同的测试测量方法。

       基本上、应用手册说、在 PFM 模式下、需要一个额外的大电容来避免 交流分量、这样串联的电流表就可以准确读取该值。

       我尝试在输入端使用2200uF 电容器、电流仍然很大、大约为30mA。  当我使用电流探头读取电流值时、我认为它可以处理交流分量。

       CH1是 SW 节点、CH2是电流感应探针读取的输入电流。

    下面是移除附加电容器的情况、几乎与上述情况相同

      

         我还测试了电感器电流的波形、它接近0mA

      

    当电感和电容值不正确时、充电器 IC 的内部电路将消耗更多电流。  

     你怎么看?

    请注意、

    Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔夫

    您是正确的。  数据表提供了确定 LC 滤波器大小的以下指导:

    为了获得良好的环路稳定性、输出电感器和输出电容器的谐振频率应设计在15kHz 和25kHz 之间。 µH 2.2 μ H 电感器、µF 输出电容值为20 μ F。

    1uH 和10uF LC 超出1/(2*PI*(LC)^0.5)建议的谐振频率范围。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

       感谢您提供相关信息。

       是的、我还注意到数据表中的描述。 我只是想知道不正确的值是如何导致 异常电流的。

     Wolf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔夫

    最有可能的是、较低的 LC 组合会导致芯片内的环路不稳定和振荡。  振荡电路消耗电流。

    此致、

    Jeff