This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:能否使用 bq24610为3.7V 锂离子电池充电?

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847617/bq24610-can-i-charge-a-3-7v-li-ion-battery-with-bq24610

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件:BQ24650

大家好、

我正在设计一款由22V (最大值)太阳能电池板和3.7V 4000mAh (1S2P)电池组供电的太阳能器件、但数据表显示 UVLO 为3.85V。
在此 IC 中使用3.7V 电池是否正确?

我不想更改 CI,因为它具有许多有用的功能。

此致、
Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    UVLO 用于 VCC 引脚。 因此、如果您的太阳能电池板降至3.85V 以下、并且假设您有一个二极管或从电池连接到 VCC、如果电池降至3.85V+二极管压降以下、则充电器被禁用。  充电器能够为1节锂离子电池充电。

    同一系列的 BQ24650稍微更适合太阳能。  我建议您在完成设计之前先阅读下面的应用手册。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢