请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 主题中讨论的其他器件:BQ24650
大家好、
我正在设计一款由22V (最大值)太阳能电池板和3.7V 4000mAh (1S2P)电池组供电的太阳能器件、但数据表显示 UVLO 为3.85V。
在此 IC 中使用3.7V 电池是否正确?
我不想更改 CI,因为它具有许多有用的功能。
此致、
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.