This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:开关频率

Guru**** 2811385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825020/tps61085-switching-frequency

器件型号:TPS61085

您好,

我们在升压转换器模块中使用 IC TPS61085A。 在与 开关行为和频率相关的验证或评估测试中 、我们观察到开关频率约 为1700kHz。

数据表规格。 显示了900kHz 至1.5MHz 的范围。  我想知道超出规格范围的原因。

测试步骤如下:

使用 FET 开关电路、负载在10mA 至90mA 之间变化。 电路的开关频率设置为20Hz (50%占空比)、上升时间< 5us (图像已附加以供参考)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    您能向我展示原理图、演示并告诉我工作条件吗?

    如果您可以共享 SW 引脚波形、我分析原因会非常有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的快速反馈。 我没有布局详细信息、因为这是一个正在开发的项目。

    我已附上验证的详细信息(通道和波形)。  

    提前感谢。

    e2e.ti.com/.../TI-Support.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    感谢大家分享原理图和波形。

    EC 表中的开关频率规格是特定负载条件下的范围、因此转换器在 CCM 下工作。  但是、您上传的波形显示转换器在 DCM 下工作。 该器件以准恒定频率的电流模式方案运行、开关频率随温度、VIN/VOUT 和负载电流的不同而变化。