This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:tps55340

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824719/tps55340-tps55340

器件型号:TPS55340

大家好

我无法在数据表中找到该电容器的工作原理。

我知道另一个电容器会在关断期间为电感器充电并提供能量

但是、我不知道这个电容器、为什么不只使用110uF (100+10) uF 中的一个?

请告诉我。

非常感谢! 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hojin、

    所需的输入电容器 C2、以满足纹波和瞬态要求。 您可以在数据表中查看第17页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack Liu

    感谢您回答我关于 C2的问题。

    我认为 C2的功能与 C7相同。

    1.我阅读了这篇论文,但是服务器仍然不明白为什么不只使用一个电容器(100+10uF)。

    2.我还需要测试开关频率的变化、如何在 TINA 中控制开关频率?

    此致、

    Hojin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hojin、

    一个电容器(100+10uf)是什么意思? 您显示的原理图使用一个10uF 电容器+一个100nF 电容器。

    通过更改电阻 R4 (连接到 FREQ 引脚)、可在100kHz 至1.2MHz 之间调节开关频率。 放置另一个节点以查看 SW 引脚波形。 有关 ME 的详细信息、请参阅数据表中的第7.3.2部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    感谢您的帮助、我解决了许多问题。

    但问题1、这是一个拼写错误。

    因此、使用并联电容器而不使用一个电容器(100nF+10uF)有何好处?

    此致、

    Hojin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hojin、

    值较小的陶瓷电容器具有比10uF 电容器更低的 ESL 和 ESR、这有利于吸收高频噪声。

    将100nF 电容靠近 IC Vin 引脚放置。