This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9222:固件

Guru**** 2510695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD9244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847219/ucd9222-firmware

器件型号:UCD9222
主题中讨论的其他器件: UCD9244

客户遇到 UCD9222的问题、其固件似乎已损坏。  他们正在尝试比较校验和。  他们可以看到用于检查校验和的选项、但它们都是灰色的。  此外、在 ROM 模式下扫描时、如果他们按器件 ID 扫描、则无法找到器件。

我建议使用以下设置进行连接: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/580624?UCD9222-Firmware-issue

在哪里可以找到这些器件的固件、以查看我们是否可以更新固件并使器件恢复正常工作、或者您是否可以帮助 GUI 正常工作、以便我可以评估这些器件上的校验和以查看是否损坏?

 Fusion Digital PowerTm中是否包含默认固件映像

请提供建议。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    默认固件设置应在 Fusion 离线模式下找到。  

    您可以打开 Fusion 离线模式、找到 UCD9244并将配置保存到.xml 文件中。  

    然后、您可以将.xml 文件导入到物理零件中。  

    在导入默认设置之前、请确保将现有配置保存在器件中。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 钱。

    此致、
    标记