This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:用于替代 MC34716EPR2的合适器件

Guru**** 2547690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS53317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845969/tps51200-suitable-device-to-replace-mc34716epr2

器件型号:TPS51200
主题中讨论的其他器件: TPS53317A

尊敬的团队:

您能否检查哪个器件适合替换 MC34716EPR2?

它将需要支持-40~125dC

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    此应用需要多大的输出电流?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quian:

    应为5A。

    BR
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    TPS51200无法支持5A。  

    请考虑 TPS53317A。  

    谢谢