请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560 大家好、
我需要48V 输入的结温与电压基准图。
请参阅以下12V 参考图像。 48V 时需要它。 其输出电压为15V 和5V
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我需要48V 输入的结温与电压基准图。
请参阅以下12V 参考图像。 48V 时需要它。 其输出电压为15V 和5V
谢谢。