This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:TPS54560

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824849/tps54560-tps54560

器件型号:TPS54560

大家好、

我需要48V 输入的结温与电压基准图。

请参阅以下12V 参考图像。 48V 时需要它。 其输出电压为15V 和5V

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mallappa Patil、

    我将看到我们是否有该数据。 我将在一两天内回来。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mallappa Patil、

    遗憾的是、我们没有这些数据。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    Sam