This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:如何检测到间断模式?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824494/lmr23625-how-the-hiccup-mode-is-detected

器件型号:LMR23625

大家好、

我想知道 LMR23625如何检测电流并进入间断模式? 它是峰值电流模式内电感器电流的谷值电流检测吗? 从数据表中、我无法清楚地了解它。 希望您的专业回答。

另一个问题是、当 Vin 上升并达到 TON_MIN 限制时、LMR23625是否可以具有折返频率、为什么 WEBENCH 无法使用如此高的 Vin 进行仿真?

如果有 PWM 和 PFM 之间模式转换的详细资料、您可以通过我的电子邮件地址 y-han1@ti.com 与我分享。

非常感谢!

弗洛拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗洛拉、

    是的、您可以从 数据表的方框图 和 第8.3.8节末尾的说明中看到 打嗝检测器块连接到低侧电流感应。 如果电感器电流没有上升到低侧电流限值那么低、IC 感测低侧电流并延长关断时间。 当 IC 必须将此关断时间延长64个连续时钟周期时、此部件进入断续模式。

    我将把这个问题转发给 WEBENCH 团队以回答 WEBENCH 问题。

    我们没有专门针对该器件的模式转换的内容。 但您可以使用数据表参数(TON_min...) 以计算条件的有效占空比。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    感谢您的专业回复、我期待 WEBENCH 团队的回答。

    另一个问题是:对于可以在负载较轻时进入 PFM 模式的 HSOIC 封装,根据8.3.4中的说明,激活条件是达到最小 HS 开关导通时间(TON_MIN)或达到最小峰值电感器电流 IPEAK_MIN(典型值300mA)。

    但当 Vin 非常高时、我想也会达到 TON_MIN、为什么它无法激活 PFM 模式?

    非常感谢!

    弗洛拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Flora、

    对于 在最短 HS 开关导通时间被命中时的较高输入电压、该器件会降低开关频率并进入 PFM 模式。 目前、此功能未在 LMR23625的 WEBENCH 上建模。 我们将修复此问题、并在解决此问题后通知您。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen B,í a

    感谢您的回复、我期待收到您关于此问题流程的回复。

    弗洛拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    这里有一个新问题、如果 IC 将关断时间延长了64个连续时钟周期以进入断续模式、那么为什么频率在开始时间内以我在示波器上观察到的固定最小吨时间持续增加? 频率从大约300kHz 增加到900kHz。 我正在尝试找到具有大电容负载的启动条件。

    非常感谢!

    弗洛拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Flora、

    有两个方面。

    当达到最小开/关时间或 达到最小峰值电感器电流 IPEAK_MIN (典型值300mA)时、器件进入 PFM 模式。 频率会降低以增加关断时间。

    2.如果 LS 开关的电流 连续64个周期高于 LS 电流限制 ILS_LIMIT (3.5A 典型值)、器件将进入间断模式。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen B、

    很抱歉,我现在无法理解。 因此、我记录 LS 开关关闭并进入间断模式时的波形(图1和图2)。 但是、从 图1中可以看出、LS 开关关断的时间不是连续64个周期、这反映在频率从300kHz 持续增加到900kHz (图3、图4和图1)。 如果低侧开关的电流连续64个周期高于低侧电流限值、则必须延长关断时间、并降低频率。 您能帮我找出原因吗? 此外、在整个过程中、Ton 为60ns。

    非常感谢!

    图1.

    图2.

    图3.

    图4.  

    弗洛拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗洛拉、

    根据您的波形、IC 从低电流、高 VIN 和低 VOUT 开始。 由于最短导通时间为60ns、这将折返频率、以实现维持稳压所需的占空比。

    增加输出电流将导致频率增加、以增加占空比、因为 Ton 仍为60ns。 这将提供更多的输出电流并保持稳压。 导通时间仍然为60ns、因为开关频率尚未增加到您选择的开关频率。

    Sam