This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610986:最大输出电容

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610986
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847356/tps610986-maximum-output-capacitance

器件型号:TPS610986

您好!

22uF 最大建议输出电容主要是由于启动问题,还是大于22uF 可能也会在负载调节(0/50mA)期间导致稳定性问题?

我的3.3V 输出电源轨的电容将超过建议的最大22uF。 但是、另一个升压转换器最初会将我的200uF 电容充电至3.3V。

当我的系统处于深度睡眠状态(提供6uA 负载电流)时、将使用 TPS610986、并在启动期间提供大约50mA 的电流。 一旦我的系统启动、另一个升压稳压器将调节我的3.3V 电压轨和电源500mA。 "高"电流升压稳压器还将负责在启动期间对电容器进行充电(C 的充电、从"0V"到3.3V)。

如果您认为这种"双路"升压稳压器方法是一种有争议的设计方法、我很高兴您能提出另一种解决方案。

设计要求:
需要1.5V 至3.1V 输入电压、3.3V 输出电压、6uA 至500mA 输出电流、6uA 负载下的高效率和500mA (短负载脉冲、WiFi TX)下的快速调节。  

此致
通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在5uA 和500mA 条件下都需要高效率、双升压解决方案似乎是唯一的解决方案。  

    关于200uF 下的稳定性、请测量0mA/50mA 瞬态下的输出纹波、通过瞬态 VOUT 波形、我们可以估算稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我订购了一个 EVM 进行稳定性测试。
    我还对我的设计进行了一些 CAD 工作。 如果存在稳定性问题、我是否应该在 PCB 上的任何特定位置为任何特定组件腾出空间?
    外部元件如何为不稳定的 TPS610986提供足够的相位裕度?

    此致
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我们可以在 TPS610986和200uF 之间添加一个1~2 Ω 电阻器。 该电阻器可以降低电容器的影响。 如果稳定性正常、则电阻器可能为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢!

    我现在知道如何继续。 如果 EVM 不稳定(使用200uF 外部 C)、我将提出一个新问题。

    此致
    通道