This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045EVAL:LM5045输出电压可以#39;t 平稳降压。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846819/lm5045eval-lm5045-output-voltage-can-t-turn-down-smoothly

器件型号:LM5045EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5045

大家好、

我测试了 LM5045 EVM、发现关断波形异常。 下面是测试条件和波形。 您能否帮助检查为什么会出现此问题?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    这是在 LM5045 EVM 板上、我假设您没有对 EVM 原理图进行任何更改、是这样吗?

    在所有线路和负载条件下、您是否在关断模式下看到相同的断续模式?

    如果是、我可以尝试插入设备以检查此行为。   

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、

    感谢您的快速回复。 我对 EVM 原理图没有做任何更改。 一旦负载高于10A、在所有线路条件下都可以发现此问题。 请帮您检查。

    此致、

    莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、

    您是否在 EVM 上检查过此问题?

    此致、

    莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够重现您的波形、请检查下面所附的波形、了解关断序列中为什么存在不连续性。  

    我认为这是一个系统特性、由于 Vout=~3V、骤降看起来更明显。 我认为这里没有问题。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

    区域