This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563209:反极性行为和保护

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847626/tps563209-reverse-polarity-behaviour-and-protection

器件型号:TPS563209

大家好、如果以反极性供电、转换器 IC 会怎么做? 如果故障或失效、最好的保护方法是什么?

我将参考 EVM 设计 PCB 布局用于12V 输入电压(汽车)和5V 输出电压(约为2.5A)。

如果需要反极性保护、反馈电阻器后输出级上的简单二极管是否正常工作?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick

    与您确认:VIN 电源 为反极性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、如果终端用户意外反转 Vin (+和 GND 交换)。 这是因为我使用的是2.1mm 直流桶形插孔连接器、可能会错误地反转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Patrick

    实际上、Vin 引脚具有 ESD 保护器件、请参阅下文。
    当电源为反极性时、电流将通过 D5从 GND 流向 VIN。


    通常、D5可以承受~1A 的电流、在这种情况下、IC 不会发生故障或损坏。

    但是、我仍然建议将 Vin 和 GND 之间的二极管作为体二极管放置、从而提供反极性保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、赵先生、谢谢、这有助于了解 ESD 保护中的内部 D5二极管。

    您能否澄清在何处放置二极管以进行保护? 在 Vin 引脚之前内联二极管是否更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick

    是的、你是对的。

    我认为 电源和 IC 的 Vin 引脚之间的串联一个二极管 是良好的、可以提供反极性保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!