This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070EVM-693:输出纹波电压

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070EVM-693, TPS630702EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846505/tps63070evm-693-output-ripple-voltage

器件型号:TPS63070EVM-693
主题中讨论的其他器件: TPS630702EVM

您好!

在以下情况下、您能否提供 TPS63070EVM-693的输出纹波电压屏幕截图?

测试条件
- VIN = 4.0V
- VOUT = 5.0V
-输出负载= 1A
-开关模式=强制 PWM 模式

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sadanori:

    感谢您的提问。 我手头没有这种图表。 请等待我执行测试。

    如果一切顺利、我今天将与大家分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    感谢您的快速响应。

    我期待您提供这些信息。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San:

    我检查了库存、没有 TPS63070EVM-693。 因此、我根据 TPS630702EVM 进行测试。 这两个器件和 EVM 非常相似、只有放电功能。 有一个基准是可以的。

    测试条件:VIN=4V、VOUT=4.95V、负载=1A、MODE 设定:FPWM。  ℃= 25 μ F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    感谢您提供信息。

    根据屏幕截图,输出纹波电压是否小于30mVpp?
    您能否在以防万一的情况下测量峰间电压?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    我还有一个问题,您是否使用了电流模式的电子负载的输出负载?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San:

    请使用光标检查测量值。 在恒定电流模式下、我使用源表作为负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    感谢您的大力支持。

    如果我收到客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    我还有以下其他问题。

    问题1. 示波器的滤波器设置
    您能告诉我示波器的滤波器设置吗?

    问题2. 再测量
    如果使用低通滤波器限制带宽,是否可以通过禁用低通滤波器来测量输出纹波电压?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San:

    Q1:我以前使用的频率为20MHz。 通常、主要纹波位于该带宽中。

    问题2. 请检查图表。 铁氧体磁珠可以降低额外的高噪声、这是您非常关心的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    感谢您提供信息。

    向输出端添加铁氧体磁珠是一种权变措施,但是否应形成 π 型滤波器?
    此外、请告诉我要添加的电容值。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San:

    我没有再为 EVM 添加任何电容器。

    您是否可以与我们分享详细要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    如果使用示波器禁用低通滤波器、则输出纹波电压(620.89mVpp)会更高。
    此症状与我们的客户使用 TPS63070EVM-693测量的结果一致。
    那么,您能否告诉我减少这种纹波噪声的建议解决方法?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato:

    我建议添加铁氧体磁珠。 例如100 Ω/100MHz。 因为它取决于系统设计和要求。 因此、我不确定该规格是最合适的规格。

    π 滤波器也可以降低噪声、但可能会降低效率。  

    此外、您还可以用更小的尺寸和更少的寄生参数替换靠近 Vout 引脚的电容、并使用其他电容添加另一个10uF 电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    感谢您提供信息。

    我会将您的意见告知我们的客户。

    顺便说一下,输出纹波电压似乎很大,原因是什么?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San:

    电容具有寄生参数、高频下的阻抗更大。 (更像中的电感、如果频率过高。)

    您可以建议客户添加具有较少寄生参数的小尺寸电容器以降低噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    感谢您的快速响应。

    我建议我们的客户添加1nF 和0.1uF 等小尺寸电容器。

    此致、
    加藤