This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV711:模型无法正常工作--请帮助!

Guru**** 2390735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824285/webench-tools-tlv711-model-not-working----please-help

器件型号:TLV711

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

使用 TLV7111225的模型、TINA 给出了"无效器件"错误。  第二个错误表示电路无法断开。  将同一模型与 LTSpice 配合使用会产生"节点太少"错误。  我更愿意将此模型与 LTSpice 配合使用、但我不能在任何地方使用。  请帮助!  谢谢你。  随附错误屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    以下是 TINA 中的过程:

    Tools -> New Macro Wizard

    将宏命名为"TLV7111225"。

    从文件->浏览到"TLV7111225.lib"、打开。

    下一步。

    下一步。  将显示自动生成的符号。 我很高兴能使用它、但很快就会失望。

    下一步。

    根据上一帖子生成的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    请给我一些时间来调查这个问题、我将在2-3个保险丝日内回复您。

    此致、
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这种情况很可能发生、因为您正在尝试使用加密模型、请使用此未加密模型进行尝试。  

    e2e.ti.com/.../TLV7111225.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kyle!  这是诀窍。  未加密模型非常出色!