This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA79M:负工作温度范围

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: UA79M, UA78M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825203/ua79m-negative-operating-temperature-range

器件型号:UA79M
主题中讨论的其他器件: UA78M

尊敬的支持团队。

UA79M 的工作温度范围为0度至+125度。
不能在低于0度的负温度下运行?
UA78M 系列的工作温度为-40度。
 我们很好地成对使用-电压输出和+电压输出。
 
此致
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    虽然该器件可能会在稍微负温度下工作、但在极低温度下启动是最大的风险、但如果器件在温度下降时已经在运行、则可能会保持开启状态。 这是一款使用了+40年的器件、因此我们无法保证低于 PDS 中的工作温度、因此如果您仍想在低温应用中使用它、则需要验证器件是否满足您的需求。  

    否则、另一种选择是选择不同的负 LDO。 下面 一个指定低至负环境温度至少为-20°C 的 TI 负 LDO 列表。