This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:TL7660级联连接以获得帮助

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825209/tl7660-tl7660-cascading-connection-for-help

器件型号:TL7660

大家好、

我的客户尝试使用 TL7660从1.8V 输入电压生成-3.6V 电压。

他们使用2个 TL7660器件作为数据表第11页、图6来尝试解决方案。

您认为 PIN8接地还是需要连接到 Vin 才能实现倍压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、咖喱、

    对于-2Vin、第2个器件的 PIN8应接地。  飞跨电容器电压反向并叠加到引脚3电压上。  如果将 PIN8绑定到 Vin、则将获得 Vout=-3Vin。

    其 Vin=1.8V、低于3V、则每个器件的 PIN6需要连接到引脚3。   

    希望这能澄清。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi