This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS610995能否加电至预偏置负载?

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845469/tps61099-can-tps610995-can-power-up-into-a-pre-biased-load

器件型号:TPS61099

TPS610995能否加电至预偏置负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren:

    TPS610995可通过偏置输出电压启动。 我是否可以知道负载的详细情况、如电流和 Vout?

    此外、是否存在快速更改启用/禁用的情况?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.6V 时电流为100mA、休眠电流需要低于50uA。

    2.此外、WSON 封装中可调版本的 OPN 是什么? 我在数据表中看到、可调节输出电压和固定输出电压版本采用 WCSP 和 WSON 封装、但 在 http://www.ti.com/product/TPS61099/samplebuyI上只能看到 TPS610995DRVR 和 TPS610995DRVT 作为 WSON 封装提供。 这两种电压是否都可调节?

    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren:

    感谢您的补充。 我将通过电子邮件与您联系以获取 OPN