您好!
我们正在开发 EBM1428。 但移除 EMB1499。
我们现在有一些 SPI 问题。
请查看下图。
这是我们的原理图:
我们仅修改 MOSFET 开关。 我们制作了一个仅用于测试电荷泵和 SPI 的 EMB1428电路板。
这是我们的 SPI 信号:
CH1 (黄色)=EMB1428 SDO
CH2 (蓝色)= MCU SDO
SPI/GPIO 状态信息:
CLK:250kHz
CPL=低电平
CPHA=1边缘
电平:3.3V
下图显示了 MCU 向 EMB1428发送"0x70"。
GPIO
RST=5V (高电平)
dir=float
dir_rt=float
EN=浮点
DONE =浮点
问题
EMB1428输出的电平和波形不正确。
BR、
Troy.Tsai