This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:EMB1428 SPI 问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825087/emb1428q-emb1428-spi-issue

器件型号:EMB1428Q

您好!

我们正在开发 EBM1428。 但移除 EMB1499。

我们现在有一些 SPI 问题。

请查看下图。

这是我们的原理图:

我们仅修改 MOSFET 开关。 我们制作了一个仅用于测试电荷泵和 SPI 的 EMB1428电路板。

这是我们的 SPI 信号:

CH1 (黄色)=EMB1428 SDO

CH2 (蓝色)= MCU SDO

SPI/GPIO 状态信息:

CLK:250kHz

CPL=低电平

CPHA=1边缘

电平:3.3V

下图显示了 MCU 向 EMB1428发送"0x70"。

GPIO

RST=5V (高电平)

dir=float

dir_rt=float

EN=浮点

DONE =浮点

问题

EMB1428输出的电平和波形不正确。

BR、

Troy.Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Troy.Tsai、

    您能否检查您的问题是否与下面的其他主题相关/类似(特别是 关于底部的 RESET 引脚)?:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/817275

    请告诉我您的发现。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    感谢您的回复。

    很抱歉,我原来的帖子中没有清楚说明。让我澄清一下。

    我现在有两个问题。

    SPI 不返回数据、并且电平错误。 电平应达到3.4V (VDDIO=5V)

    2.CEXT1和 CEXT2都没有1MHz 波形输出。

    但仍感谢您提供相关帖子!  

    让我尝试通过 MCU 3.3V GPIO 控制复位引脚。

    我还有一个关于 EVM 和数据表的问题。

    数据表显示电荷泵需要"0.01uF"电容器、但 EVM 上的电荷泵需要"0.1uF"。 请告诉我哪一项是正确的。

    BR、

    特洛伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    刚刚解决了 SPI 问题。 感谢您的回答。

    顺序错误:

    RST 始终为高电平

    1.CS 设置为低电平

    SPI 向 EMB1428发送数据

    3.CS 设置为高电平

    正确顺序:

    1.RST 设为低电平

    2.CS 设置为低电平

    SPI 向 EMB1428发送数据

    4.CS 设置为高电平

    5.RST 设为高电平

    BR、

    特洛伊

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    SPI 现在工作正常。 但 CEXT1、CEXT2仍然没有输出方波。

    我已经检查了方框图、当 VDD5V、VDDP 正确时、方框图应该可以正常工作。

    您对此有什么想法吗? 我已经在它上面放置了每个电荷泵组件。

    BR、

    特洛伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troy、

    我不知道到底会发生什么情况、您能否在新线程中提供更多波形/详细信息? 我将关闭此主题、因为它已经解决、因此很容易错过后续问题。

    谢谢、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    了解。 我将创建新的线程。 感谢你的帮助。

    BR、

    特洛伊