This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92210:计算是外壳非隔离式(PMP3672)

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92210, TPS92075, TPS92314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846009/tps92210-calculation-is-case-non-isolated-pmp3672

器件型号:TPS92210
主题中讨论的其他器件: TPS92075PMP4347TPS92314


你好

感谢您的合作。

客户认为 TPS92210 (PMP3672)似乎是适合其下一个项目的好解决方案。

客户根据   您的建议更改了规格以遵循 PMP3672。


输入电压   
85-230V

输出电压
70V (2.4V * 28系列=67.2V) =>更改规范=>2.4V * 14=33.6V

输出电流  
400mA =>更改规格=>800mA


尺寸 30mm x 18mm x 8mm、适用于 T8管
(非隔离拓扑应该可以正常工作)


问题

在 TPS92210非隔离式情况下、我没有找到计算器工具。

客户希望自定义 PMP3672。

我看到 TPS92210EVM 设计工具11.01.26仅用于隔离式。


问题1.

如何在 LED 电流增加时计算 L4、L5?(PMP3672 (50V/0.35A 默认值:56uH + 56uH)

如果 LED 电流为800mA、则应按计算

0.35/0.8 * 56  24.5uH + 24.5uH?

(这是否可以说明问题?)


我应该注意饱和电流额定值应该是两倍。


问题2.

如何计算 L3? (无需从 PMP3672更改?)

PMP3672:

www.ti.com/.../slvr948.pdf

感谢您的支持

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanji-San

    PMP3672将 TPS92210配置为反相降压拓扑。  TPS92210专为隔离型反激式设计、因此即使是非隔离型、此设计仍需要光耦合器才能工作。

    我们建议它们使用我们专为此拓扑设计的控制器之一、例如 TPS92075。  TPS92075具有适用于此降压拓扑 的 Excel 计算器 http://www.ti.com/lit/zip/slvc463 

    如果您发现 TPS92075不符合您的要求、 请访问 http://www.ti.com/power-management/led-drivers/general-lighting-led-drivers/products.html#p207=AC/DC&p1129=Buck、查看我们在该拓扑中拥有的所有交流/直流 LED 驱动器控制器的列表

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric-San

    感谢您的快速回答!

    我知道 TPS92210本质上是隔离式拓扑。

    感谢您介绍 TPS92075。

    不过、我将对此进行研究、 TPS92075似乎 没有符合我们规格的 T8管参考设计。

    如果 您对我在 Q1、Q2下提出的有关更改 PMP3672 L4、L5和 L3值的问题有了直白的回答、如果是800mA、

    这对我们很有帮助。

    否则,我将再次研究 PMP4347、TPS92314。(但变压器应该是瓶颈。)

     ~~~~~~~~~~μ A

    问题1.
    如果 LED 电流增加、如何计算 L4、L5?

    (PMP3672 (50V/0.35A 默认值:56uH + 56uH)如果 LED 电流为800mA、则应按计算
    0.35/0.8 * 56 = 24.5uH + 24.5uH?
    (这是否可以说明问题?)
    我应该注意饱和电流额定值应该是两倍。


    问题2.
    如何计算 L3? (无需从 PMP3672更改?)

    ~~~~~~~~μ A

    感谢您的合作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanji-San

    设计 PMP3672的工程师将在接下来的几天内回答您的问题。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanji-San、

    这是在不提供适用于降压操作的器件时完成的设计。 如 Eric 所建议的、我们现在有了 TPS92075等器件、这些器件更适合降压操作。

    您对所需电感的估计是正确的。 如果输出电压保持不变、则电感与电流具有反比关系。 然而、由于运行在 DCM 模式下、电感器中的磁通摆幅很高。 因此、您可能必须使用具有足够大的 Isat 额定值的电感器来降低磁芯损耗。

    L3的值仅取决于偏置电流要求。 因此它可以保持不变。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salil-San

    尊敬的先生们

    感谢 您的支持。 我将与客户交谈。

    非常感谢您、我谨致以最诚挚的问候