This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16A-Q1:PCB 封装

Guru**** 2664185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16A-Q1, TPS7A16-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820676/tps7a16a-q1-pcb-footprint

器件型号:TPS7A16A-Q1

大家好、

TPS7A16A-Q1数据表何时添加了 PCB 尺寸?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

     我刚刚从 TI.com 下载了数据表、看起来 PCB 封装就在这里。  

    www.ti.com/.../tps7a16a-q1.pdf

    第17页: PCB 布局和封装

    第23页:器件封装尺寸

    如果这些不是您想要的、请给我发送一张样片图片。

    此致、

    Chibto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chianti、

    感谢您的回答、但是这些图片都不是我想要的。 请参见 TPS7A16-Q1 数据表第27页的下图:

    何时将上面显示的图像添加到数据表中?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

     感谢您的屏幕截图。 我们正在联系能够帮助我们添加丢失文档的人员。 一旦可用、我将告诉您该时间线。  

    此致、

    Chibto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

     很抱歉耽误你的时间。 请参阅以下链接、了解更新后的数据表、其中包含 pg24上的散热焊盘信息。  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a16a-q1.pdf

    此致、

    Chibto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chianti:

    第24页上的内容与第23页上的封装尺寸不同。 我需要将上面显示的图表放在数据表中。 可以对此进行更正吗?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

     数据表现已更新、增加了机械制图。 您无法找到与上述完全相同的图、但希望您能从添加的图中找到与之等效的图。  如果没有、请告诉我。   

    此致、

    Chibto