This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:

Guru**** 2393555 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847452/tps61089

器件型号: TPS61235PRWLT

我的设计适用于3.7V 锂聚合物电池,我有一个充电器 BQ25606RGET,我正在寻找一个5V@2A 的升压器

我的设计包含 IMX8、LPDDR4等和 ADS1299。

由于升压器、是否需要对 ADS1299电源使用特殊滤波器?

可以推荐升压器吗?

我找到了 TPS61235PRWLT、fsw=1MHz 是否可以与 ads1299配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以在 TPS610IDE 的输出侧添加两个磁珠。 使用 Cout-bee-Cin (到 ads1299)配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在布局过程中需要非常小心。 尤其是输出环路。  请参阅应用手册 SLVA790、它与 TPS61088有关、但概念相同。