This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A24:平均模型请求

Guru**** 2536220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824239/tps54a24-average-model-request

器件型号:TPS54A24

您好!

我目前使用 TINA 使用瞬态模型在 TPS54A24上进行仿真。 但是我找不到平均值模型。 我是否可以获得平均值模型?

用例的输出功率要求为6V/10A。  输入电压为12V 直流

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    据我所知、目前没有可用的平均值模型。  可能有一个 Simplis 模型。  这会有帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    现在、我将继续并关闭此主题。  您可以随时重新打开它。