请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7800 我一直在寻找用于充电应用的 LM7800。 数据表非常清楚该器件的输出电压与其输入电压的关系、但我无法弄清电流会发生什么情况。 输出电流是否与输入电流相同? 如果不是、哪些因素会影响输出电流、我如何利用这些因素来获得我需要的输出电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.