This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:终止电流是多少?#39;S?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846153/bq24725a-what-s-the-terminate-current

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件:BQ4050

您好!

1.我找不到器件的终止电流规格?

它是否可配置? 还是与充电电流值相关?

2.如果我们在 IOUT selection=1 (充电电流感应)和0 (适配器电流感应)之间切换(通常类似于1Hz)、是否会有任何副作用?

3.我的客户使用 Iout 进行了测试以感应充电电流、IOUT 引脚连接到 MCU 的 ADC、电量计 BQ4050和万用表读取的充电电流均为750mA、但 MCU 读取的电流为896mA、误差约为19%、 超出数据表中的规格(感应电阻器=10m Ω、与数据表中的相同)。 什么可能导致问题?

通过仪表/万用表读取充电电流 MCU 通过 IOUT 引脚读取的充电电流
750mA 896mA
151mA 281mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.当仪表读取的充电电流为750mA 时,万用表的输出电压为179mV。

    179mVHeavy division sign20Heavy division sign10m Ω= 895mA。Ω

    因此、误差不是由 MCU 的 ADC 而是电流感应放大器引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Howard、

    1.充电器不会终止,因为它是主机控制的。 主机管理整个充电曲线、包括最大充电电压、基于电池电压的充电电流、甚至终止充电。  

    2.每秒更改设置时,我不会忘记任何问题。 它只是一个缓冲输出。

    这在 IOUT 引脚的规格范围内。 规格如下所示、是 SRX 或 ACx 感应电阻器上差分电压的函数。 在本例中、VSRP-VSRN 为7.5mV

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、

    我们获得的最新数据如下:

    电量监测计读取的电流 MCU 通过 IOUT 读取的电流
    809) 896
    216 281.
    39. 87
    0 (充电被禁用) 50

    我知道误差在规格范围内、但我们是否有办法将误差最小化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    等待您的回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Howard、

    通过将 RSR 电阻器增加到20m Ω、而不是10m Ω、可以减小该误差。 这将限制充电电流、因为每个值将按1/2进行缩放、但它应该在一定程度上提高精度。

    此致、

    Joel H