主题中讨论的其他器件:BQ4050
您好!
1.我找不到器件的终止电流规格?
它是否可配置? 还是与充电电流值相关?
2.如果我们在 IOUT selection=1 (充电电流感应)和0 (适配器电流感应)之间切换(通常类似于1Hz)、是否会有任何副作用?
3.我的客户使用 Iout 进行了测试以感应充电电流、IOUT 引脚连接到 MCU 的 ADC、电量计 BQ4050和万用表读取的充电电流均为750mA、但 MCU 读取的电流为896mA、误差约为19%、 超出数据表中的规格(感应电阻器=10m Ω、与数据表中的相同)。 什么可能导致问题?
| 通过仪表/万用表读取充电电流 | MCU 通过 IOUT 引脚读取的充电电流 |
| 750mA | 896mA |
| 151mA | 281mA |