This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3325:大约2.8V 版本

Guru**** 2780545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846743/ref3325-about-2-8v-version

器件型号:REF3325
主题中讨论的其他器件:TPS7A05

大家好、

 

我们的规格如下。

您能否告诉我们您是否有其他推荐的器件或器件正在开发中?

 

-VOUT 为2.8V 版本

-small PKG

电源电流小于1uA

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    您是否在寻找 LDO 或电压基准?

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco-San、

    我正在寻找电压基准。

    如果您有任何信息、请告诉我们吗?

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    这是一个有趣的问题。 我们既没有2.8V 基准、也没有 IQ 低于1uA 的电压基准。

    什么应用需要2.8V 基准电压?

    我们产品系列中的最佳器件是 LDO、例如 TPS7A05。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco-San、

     

    感谢您提供的信息和建议。

    我们的客户对 ADC 使用2.8V 基准电压。

    因为它们需要低噪声和高精度电压。

     

    此致、

    隐藏