This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:在 LM5117 UVLO 之后、LM5117的输出无法开启

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825279/lm5117-after-lm5117-uvlo-the-output-of-lm5117-can-not-upon

器件型号:LM5117

大家好、TI 的 Exoerts、

我们使用 LM5117作为降压控制 器、并使用58V 输入和24V 输出。 电路图和测试波形如下:

通道2的输入电压为58V、通道1的输出电压为24V。 输入欠压点设置为29V。

输入电压降至欠压点后、输出电压只能为13V 或4V。

请帮助分析此问题的原因、以及需要修改哪些内容?