This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:tps54360B

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B, TPS54360-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825223/tps54360b-tps54360b

器件型号:TPS54360B
主题中讨论的其他器件: TPS54360-Q1

大家好,

根据 TPS54360B 数据表中的设计示例,对于 VIN:24V、Vout:4V 应用,您能否为设计提供一些推荐值? 输出电感器选择、输出电容器、输入电容器、FB 电阻  器... 5V 输出的值  对于4V 设计是否同样合理? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您可以使用 WEBENCH 查找定制设计(原理图、BOM...) 与您的规格保持一致。 TPS54360B 不支持 WEBENCH、但 TPS54360-Q1 (汽车级)具有 WEBENCH。 功能应相同。

    转至 TPS54360-Q1 产品页面、在右侧找到 WEBENCH (向下滚动)。 输入您的规格并单击"Open Design"

    Sam