This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:BQ24715电池驱动器#控制

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823099/bq24715-bq24715-batterydrv-control

器件型号:BQ24715

尊敬的,

我们使用 bq24715对2s 电池充电、

充满电后、大约30分钟后、电池电压将下降至99%。测试 Batdrv PIN 电压是否为高电平。

但我们将 Vcharge 电压在充满电后设置为8.8V、并在电池组处关闭充电 MOSFET。

考虑到上述操作、电池组将会继续运行至99%。F/R=0.4。

附加的文件 ok 和 ng 日志。

请就这一问题提供一些建议

您的

wangline2e.ti.com/.../1_23002D00_1-NG.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的理解是、即使/BATDRV 较高(关闭 BATFET)、您的电池容量也会比预期快从100%下降到99%。 是这样吗?

    这似乎是一个测量问题。 我注意到您的日志中有两个不寻常的数据点:

    1) 1)在下面显示的第3702和3703行之间、即使 IBAT 为零、电池容量也会在5秒内下降509mAh。 这个509mAh 的压降看起来非常高、因为在第3703行之后、电池的放电速率非常慢。 电池容量在接下来的7小时内仅下降了约61mAh。

    2) 2)在下面所示的7031和7032线路之间、即使 IBAT 为零、电池容量也会突然增加46mAh。 这种容量增加是意外的、因为您的电池自第3703行以来一直处于放电状态。

    您使用的是哪种监测计?  是否有任何可能导致电池容量突然变化的事件、或者您只是允许电池在充满电后休息?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有收到您的回复。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、

    Angelo