This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56428:波特图测量问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843997/tps56428-bode-plot-measurement-issue

器件型号:TPS56428

大家好、

附件是 TPS56428的动态和波特图测量结果。

电气参数如下所示。

VIN=12V

Vout=1.2V

Iout_max=3A

注入电阻= 10 Ω/源极电平=-20dBm

我尝试添加前馈电容器(47pF)来增加相位升压。 但是、它不起作用。

您是否有任何解决此问题的建议? 谢谢。  

Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhsiu、

    您的 FF 电容器过大。  请尝试12pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    将 FF 更改为12pF 后、波特图结果仍然失败。

    我还尝试更改分压电阻器值。 不管用。  

    Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhsiu、

    您的环路响应图有一些不寻常的情况。  在大约60kHz/100kHz 时、您有一个零点/极对。  当 CFF = 12pF 时、零点/极对应处于266kHz/530kHz。  请在没有 CFF 的情况下进行检查。  如果您仍然具有相同的响应、则您的负载或 PCB 布局中会有一些问题导致您的问题。  尝试在负载断开的情况下进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhsiu、

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    图中删除了 CFF @1A 负载波特图结果。  

    当输出电流低于0.5A 时、TPS56428将在 PSM 下运行。  

    波特图将加载结果、如下所示。  实际上、当转换器以 PSM 运行时、我无法读取波特图。

    Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhsiu、

    测量环路时、需要确保 TPS56428以 CCM 模式运行。  如果处于 ECO 模式、您将获得无效的测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我非常确信 TPS56428在加载1A 时以 CCM 模式运行。  实际上、PCB 布局看起来不错。 您能帮您回顾一下吗? 谢谢。

    Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhsiu、

    布局对我来说很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很抱歉答复迟了,我们只是从国庆节回来工作。  

    由于我仍然无法优化 TPS56428的波特图测量结果。  

    我尝试通过负载瞬态测试验证此设计。 如您所见、负载阶跃时电压调节低于5%。

    您对此有什么建议吗? 谢谢。   

      

    Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhsiu、

    时域测试将起作用。  我建议您在示波器探针上使用极短的接地导线(< 1 cm)尾纤、并可能使用20 MHz BWL 来清楚地查看响应。  您的波形中有太多纹波无法100%确定、但这很可能是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhsiu、

    您还需要什么其他帮助?