This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713EVM-017:我是否需要 EV2400 USB 适配器进行配置?

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713EVM-017, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847405/bq25713evm-017-do-i-need-the-ev2400-usb-adapter-to-configure

器件型号:BQ25713EVM-017

你好。 我不明白我们也需要 USB 适配器、也没有在评估套件中订购它。

查看数据表后、我的问题是:使用评估套件、我可以使用带有 Arduino 或其他微控制器的 I2C 引脚手动写入所有配置寄存器吗? 如果可以进行配置、我还可以从 I2C 读回所需的数据、以确保器件正常工作。 这有道理吗?

我计划这样做、但我想确保在我花时间讨论它之前有成功的机会。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
       

       可以、USB 适配器主要用于我们的 TI BMS Studio GUI。 如果您使用 MCU 与 BQ25713进行通信、则不必再使用 USB 适配器。  

    此致

    三国