This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846444/bq28z610-bq28z610

器件型号:BQ28Z610

您好!  

问题1: 根据《BQ28z610技术参考指南》SLUUA65C 第4章“高级充电算法”,我们能否根据电池配置文件对 bq28z610进行编程? 如果是、如何操作?

问题2:根据技术参考指南 SLUUA65C,BQ28Z610提供用于恒定电流的 ChargeCurrent()和用于恒定电压的 ChargeVoltage,您能指导我如何从 bq28z610获取这些值吗?

我想对以下配置文件进行编程:

谢谢、此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Redwood、

    您只需按照示例中所示设置电流和电压即可。 我认为这张图片说明了这一点。 但是、请至少使用1C 迟滞来防止在阈值处快速切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经问了两个上面标记为1和2的问题。 您不能偏离吗? 我们是否可以专注于这些问题? 如果您有建议、您能逐步解释一下吗?   

    这是监测计器件。 它不会调节电流。 电流在充电器中进行调节。 我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我很困惑!

    我的问题是:  

    问题2:根据技术参考指南 SLUUA65C, BQ28Z610 提供用于恒定电流的 ChargeCurrent()和用于恒定电压的 ChargeVoltage(),您能指导我如何从 bq28z610获取这些值吗?

    我得到的答案是:  

    """您在这里只需设置示例中所示的电流和电压""  

    我的意见: 这些是读取寄存器。  答案是"在这里、您只需设置示例中所示的电流和电压即可。  "

    我真的很困惑!!!!!!

    你要求我写"" 定义为""的寄存器 读""  寄存器。  

    是这样吗? 我缺少什么吗? 您是否阅读了数据表中的相关章节?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Redwood、

    您需要查看的部分是高级充电算法。 假设您将 t1、t2、t5、t6、t3、t4写入10、 20、30、40、50和60。 然后将充电电压设置为低、中等、高至2900、3600、4000。 然后、对于每个 LT、STL、ST、STH、HT、 RT 将充电电压设置为4200、电流低、中等、高设置为100、200、300mA。 例如、在32C、3600mV 时、您的范围是 T5-T6、CVM。 因此、您的充电电压设置为4200、电流设置为200mA。

    然后、可以从充电电流和充电电压寄存器中读取这两个值。