This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:BQ25898D 如何配置 PowerPath)的 Isys(Current 值

Guru**** 2514375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823141/bq25898d-bq25898d-how-to-config-the-value-of-isys-current-of-powerpath

器件型号:BQ25898D

您好、Team,

       我的产品   ‘ 没有电池,并且 我们将 为  VBUS 提供5V 电压, 我们希望 BQ25898D 能够 将 5V 电压降压到 VSYS  ,从而为系统负载供电。

但   ,      ,,时、VSYS 下降到接近0V,最大电流为1.3A μ A、因此我想知道是否有方法来配置 Isys 的值、因为我发现 PowerPath 的最大电流为4A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、便雅明、

    该充电器具有可配置的输入电流限制、可限制输出电流。  输入电流限制寄存器的值是多少?  如果 D+/D- 引脚连接到 DCP 适配器或短接、则输入电流限制寄存器将处于其最大值。    ILIM 引脚电阻器设置的输入电流限制钳位是多少?   实际输入电流限制是寄存器或 ILIM 引脚电阻器中的值、或者  在启用 ICO 时由 ICO 确定的值越低。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、

    宁。