请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25898D 您好、Team,
我的产品 ‘ 没有电池,并且 我们将 为 VBUS 提供5V 电压, 我们希望 BQ25898D 能够 将 5V 电压降压到 VSYS ,从而为系统负载供电。
但 , ,,时、VSYS 下降到接近0V,最大电流为1.3A μ A、因此我想知道是否有方法来配置 Isys 的值、因为我发现 PowerPath 的最大电流为4A。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.