This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:BQ25886 -一些问题

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824996/bq25886-bq25886---some-questions

器件型号:BQ25886

您好!
我是新手、我对 BQ25886有一些问题。 我已经研究了数据表和评估模块。
我想使用5V-2A 输入和2节锂聚合物电池(每个3.7V):
1) 1)我已将 ILIM 接地。 是这样吗?
2) 2)我已将 Rvset=220k 设置为将电池充电电压限制在8.4V。 是这样吗? 我已经了解到、我需要4.2V x 2来为电池充电;
3)我希望 SYS 引脚(输出负载)中有5V 电压。 我不明白 BQ25886如何在主电源(连接到 VBUS)和电池电源之间切换而无需 LDO、因为它们具有不同的电压。 SYS 引脚之前是否有输出 LDO 稳压器(或类似的器件)?
4)什么是 Vref? 我不认为它是 VBUS、因为即使没有主电源、STAT 和 PG 引脚也必须工作。
请帮帮我。

Marcelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcelo、

    1. 将 ILIM 短接至电流将输入电流限制设置为其最大值3A
    2. 220k 电阻器将设置8.4V 的充电电压限制
    3. BQ25886是升压模式电池充电器。 输出电压(VSYS)必须高于输入电压(VBUS)。 该器件的最小系统调节电压典型值为6.4V。 如果您需要5V 系统电源轨、则必须根据您的系统要求使用适当的直流/直流转换器或 LDO 从外部降压电压。
    4. VREF 是恒压源。 您说它不能是 VBUS 是正确的。 我建议您将 VREF 连接到 LDO 的输出。 该 LDO 的输入可以是 SYS 引脚或 BAT 引脚。

     

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我最后有一个问题:

    主电源和电池电源之间的切换是自动的? 如果一 个负载不可用、另一个负载将立即自动馈送负载? 如果重新连接了主电源、则负载由主电源或电池供电(导致其放电)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcelo、

     

    BQ25886将系统负载(SYS)优先于电池充电。 例如、如果有电池充电使用了大部分输出功率、并且系统突然需要比 VBUS 提供的功率更多的功率、则电源将被重定向至 SYS。 器件将尝试在根本未连接电池的情况下保持系统负载。 此外、当输入源过载且充电电流已降至零时、电池可以对系统负载进行补充。

     

    在数据表的第8.3节中对这些电源管理特性进行了进一步详细介绍、并以图形方式显示在数据表的第8.2节中的功能方框图中。

     

    谢谢、

    Ricardo