This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65721:2.25MHz 降压、后跟一个 LDO

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65721, TPS717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847003/tps65721-2-25-mhz-buck-followed-by-an-ldo

器件型号:TPS65721
主题中讨论的其他器件: TPS717

员工、

我正在阅读 TPS65721 (具有降压转换器和 LDO 的线性充电器)的数据表。 图 23显示了一个针对蓝牙电源的典型应用。 TPS65721在降压和 LDO 两个阶段为蓝牙生成+1.85V 电源轨。

降压转换器开关频率为2.25MHz。 LDO 在2.25MHz 时是否具有明显的 PSRR? 良好 LDO (如 TPS717)的电源抑制仅高达大约1MHz。

我的问题:使用 LDO 进行高频降压有何优点?

任何建议、见解或参考都是非常感谢的!

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LDO 始终清理电源。 它们永远不会引入噪声。

    降压转换器并不总是以2.25MHz 的频率进行开关。 请参阅 TPS65721数据表第25页的省电模式部分。 默认操作是允许省电模式或 PFM。 因此、允许降压转换器根据需要跳过脉冲、因此降压转换器可以在1.125MHz、563kHz 等有效频率下进行开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设我希望为蓝牙和一些传感器提供具有低纹波的电源轨(我想使用先降压后 LDO 方法)。  400mA。  
    什么会产生更清洁的电源轨?  一般而言、什么会产生更好的解决方案?

    在中等频率(例如500kHz)下进行降压开关。  具有足够好 ESR (但 ESR 不是极低)的输出电容器。  具有高 PSRR 的 LDO。

    2.或者、高频(例如2MHz)降压开关。  具有超低 ESR 的输出电容器。  (额外的滤波阶段?)  无 LDO。

    我们是否有有关降压-随后 LDO 以及相关权衡的应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    我认为没有任何特定于 TPS65721的数据可用、但 CMOS 图像传感器的电源通常使用级联降压->LDO 拓扑。

    您可以查看这些设计中的测试数据,以查看 LDO (PSRR 规格为1MHz)在>2MHz 的降压开关后的影响。

    TIDA-01130 (分立式稳压器)

    TIDUD97 (PMIC)

    请告诉我、您是否能够根据此测试数据得出结论。