This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:LMG1020处于高侧模式?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847550/lmg1020-lmg1020-in-high-side-mode

器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件: SN6501

您好!

我叫 Serguei Dorofeev。 我想构建一个速度最高的半桥 GaN FET 驱动器。 我还想在高侧使用 LMG1020来从该电路获取最大速度。 您能否向 连接到高侧 GaN FET 的 LMG1020推荐最适合的半隔离式控制。 我准备使用半隔离式电源为 LMG1020和控制电路供电。

谢谢、

此致、

Serguei Dorofeev 首席工程师、II-VI Corporation、前 Finisar Corp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serguei、

    感谢您深入了解 LMG1020、欢迎来到 e2e!

    请查看以下应用手册、了解如何将低侧驱动器转换为高侧驱动器。

    我们建议使用 ISO77xx 进行控制隔离、对于高侧电源、我们建议使用 SN6501或自举技术的隔离式电源。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您的建议。 很抱歉、但推荐的解决方案无法解决我的问题。 建议的解决方案不使用 LMG1020的全部功能。 我希望能够在 PW 低于5ns 的情况下以大于50MHz 的速度驱动 GaN FET 晶体管。

    谢谢、

    Serguei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serguei、

    感谢您的更新、 请接受我朋友的请求、以便我可以更直接地帮助您离线。

    谢谢、