This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:IBIS 模型

Guru**** 2391075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847053/tps65217-ibis-model

器件型号:TPS65217

团队您好、您能帮助我们确认此器件的 IBIS 模型是否可用吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    通常、我们没有用于电源器件的 IBIS 模型、但我会将您的请求转发给负责的应用工程师以获得最终答案

    谢谢

    图莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    没有适用于 TPS65217的 IBIS 模型。 IBIS 模型用于实现数字 I/O 的信号完整性、通常仅在极高的速度下才需要数字 I/O。 由于 PMIC 上的最大 I/O 速度为100kHz 或400kHz (I2C 数据)、因此通常不需要 IBIS 模型。