This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630EVM:未充电

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846274/bq24630evm-charging-not-occurring

器件型号:BQ24630EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24630

你好。

我正在使用 BQ24630EVM 评估 BQ24630 、以实现 由6节 LiPO4 电池组成的电池组。

我已将 R7更改为22k 以将适配器电流限制为3A、将 R12更改为14k 以将充电电流设置为~2.1A、并将 R25更改为976k 以将充电电压设置为~19.3V。

我将为 ACIN 提供24V 电压。 ISET1测试点为0.429v、ISET2测试点为0.299V、ACSET 测试点为0.594V、符合预期

从 Vbatt 到 ACIN 的电源切换工作正常、BAT/ACdrv LED 指示灯正确、PG 和 CE LED 指示灯正确、但电池电量耗尽至14.8V 时不会发生充电。

我已经探测了测试点、TP13 (VFB)始终与 VCC 相同。 这是芯片的问题吗? 我假设 BQ24630上的 VFB 始终为1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

      VFB 不应测量 VCC。 BQ24630根据 VFB 引脚调节充电调节电压、因此 VFB 上1.8V 的电压应对应于充满电的电池。 VFB 的绝对最大额定值仅为14V、因此24V VCC 的电压意味着该器件将超过其绝对最大值并受损。 您能否测量 IC VFB 引脚上的电压、而不是测试点、以验证您是否确实在 VFB 上看到 VCC 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kendar、

    尴尬。 看起来我是在探测 TP3而不是 TP13。 VFB 测量值为1.498V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

      发生的情况。 您是否仍然看到充电问题未发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    仍然没有充电。 在数据表8.3.7中的列表中移动:

    -CE 为高电平、跳线被放置在 JP5上

    我认为它不是在 UVLO 或 VCCLOWV 模式下、ACPWR 是24V 电源

    如果!ACDRV 信号输出到 LED、睡眠模式将关闭

    ACPWR 低于 ACOV

    -30ms 延迟

    -rgen 为6V、VREF 为3.3V

    TSHUT 不应跳闸、不会发生异常发热

    -TS 电压为出厂时的分压器电压、2.49V

    TS 分压器是否应更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

     不一定是 TS 分压器、但 TS 电压应改变。 开箱即用的分压器用于外部 NTC 热敏电阻。 请在 TS 上提供50%至70%的 VREF (3.3V)。 如果您按照用户指南中的步骤操作、则会提到将电源#2连接到 TS 和 GND、然后在第3.4节中、第3.4.1节中的步骤3:提到电源1.8V。 这是 TS 的正常工作范围、但现在您正在冷范围内工作、在此期间充电将不会开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不使用外部 NTC、您只需固定电阻分压器即可获得一个比率、使 TS 电压保持在正常工作温度范围内、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了一个10k NTC 并开始充电。 谢谢!