This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPDPS23861PWR 的 SPICE 模型?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, PMP20588

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825400/tps23861-spice-model-for-tpdps23861pwr

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: PMP20588

你好!

我的客户需要 TPS23861的 Spice 模型、是否可以提供该模型?

是否有人可以将我连接到 PMP20588的设计人员?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marion。  由于 PSE 系统中的许多功能/特性可由外部(TPS23861的) MCU 固件驱动/影响、因此不会为 PoE PSE 产品系列创建 SPICE 模型。

    PMP20588的设计人员是 David Strasser、他是 PDS (设计服务)团队的成员。  我已通知他此主题、并建议您与他和 PSE 应用工程师(徐竹篙)联系、询问有关该设计的任何问题。

    感谢您的本地支持、