请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100EVM-795 主题中讨论的其他器件:BQ35100
您好!
我想 将 BQ35100与 LSH 20 (13000 mAh) SAFT 锂原电池配合使用。
但在"chemestry programming"选项卡上找不到这种确切的参考。 我将化学数据库更新为最后一个数据库(版本722)。
我能否使用具有相同化学成分(锂亚硫酰氯)的 LS26500 (7700 mAh) SAFT 的化学成分、并将"数据存储器"选项卡的"电量监测"中的"电池设计容量"更改为13000。
它能正常工作吗?
我想在 EOS 模式下使用它。
感谢您的建议、
此致