This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:将其与 LSH 20 SAFT (13000 mAh)原装锂电池配合使用

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824540/bq35100evm-795-use-it-with-lsh-20-saft-13000-mah-primary-lithium-battery

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:BQ35100

您好!  

我想 将 BQ35100与 LSH 20 (13000 mAh) SAFT 锂原电池配合使用。

但在"chemestry programming"选项卡上找不到这种确切的参考。 我将化学数据库更新为最后一个数据库(版本722)。

我能否使用具有相同化学成分(锂亚硫酰氯)的 LS26500 (7700 mAh) SAFT 的化学成分、并将"数据存储器"选项卡的"电量监测"中的"电池设计容量"更改为13000。

它能正常工作吗?  

我想在 EOS 模式下使用它。

感谢您的建议、  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaetan、

    是的。  监测计测量电阻斜率的变化率以确定 EOS、因此使用该化学 ID 应该可以正常工作。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    盖坦